This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:音频信号输入范围

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899860/tlv320adc6140-audio-signal-input-range

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

我的客户正在考虑将 TLV320ADC6140 用作采样率为384kHz 的音频 ADC。
 -音频信号输入通道配置为模拟差分输入。
 - P0_R59_D[1:0]:ADC_FSCALE[1:0]="00"(默认值),支持差分满量程输入= 2Vrms。

TLV320ADC6140数据表的电气特性显示、
 -差分输入满量程交流信号电压:交流耦合输入:典型值= 2VRMS

哪一个是典型的差分交流耦合输入范围?
 A) (INxP - INxN)=-1.41V 至+1.41V
 b) (INxP - INxN)=-2.82V 至+2.82V
 C) (INxP - INxN)= 0V 至+2.82V

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需参考、请查看以下应用手册、其中介绍了可用于不同采样率的特性和通道组合:  http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa381

    满量程输入电压为2Vrms、约等于5.657Vpp 或+/-2.828V。  因此、正确答案是 B。 请注意、存在非零增益误差、这可能导致输入略小于或大于2Vrms 的实际满量程输入电压。