请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC6140 大家好、
我的客户正在考虑将 TLV320ADC6140 用作采样率为384kHz 的音频 ADC。
-音频信号输入通道配置为模拟差分输入。
- P0_R59_D[1:0]:ADC_FSCALE[1:0]="00"(默认值),支持差分满量程输入= 2Vrms。
TLV320ADC6140数据表的电气特性显示、
-差分输入满量程交流信号电压:交流耦合输入:典型值= 2VRMS
哪一个是典型的差分交流耦合输入范围?
A) (INxP - INxN)=-1.41V 至+1.41V
b) (INxP - INxN)=-2.82V 至+2.82V
C) (INxP - INxN)= 0V 至+2.82V
此致、
Koshi Ninomiya