This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:输出功率与电源电压间的关系

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1-Q1, TPA3111D1-Q1, TAS5421-Q1, TAS5411-Q1, TPA3118D2-Q1, TPA3116D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881217/tpa3112d1-q1-output-power-vs-supply-voltage

器件型号:TPA3112D1-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1-Q1TAS5421-Q1TAS5411-Q1TPA3118D2-Q1TPA3116D2-Q1

我想了解有关该器件的以下信息。 (TPA3112D1-Q1)

是否可以在具有1% THD 的4欧姆和具有10% THD 的4欧姆时提供"输出功率与电源电压"?

建议我们如何计算其他器件的"TPA3111D1-Q1"

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habalappa、

    您可以使用 TPA3112数据表第14页上的计算 PoUT 来计算 THD+N 为1%时的输出功率。

    PoUT (10%THD)= 1.25×PoUT (未削波)。

    您还可以告诉我您的应用、我们可以为您进行计算。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的信息。  

    有关我们的应用的更多信息、我们目前正在执行基准测试并 根据 IC 进行选择。

    TPA3111D1-Q1、 TPA3112D1-Q1、TPA3116D2-Q1、 TPA3118D2-Q1、TAS5411-Q1和 TAS5421-Q1。

    我们的应用是电动汽车(EV)的声音发生器。

    以下是我们的要求:

    总输出功率:8W 至30W @13.5Vcc,THD 1%,4 Ω 负载。  

    AECQ  

    工作温度>105度。

    如果您提供上述所选 IC 的输出功率与输入电压间的关系图、我们将会非常有帮助

    提前感谢、

    此致、

    哈巴纳帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Habalappa、

    对于13.5V PVCC、4 Ω 负载情况、TPA3112的最大输出功率为19W @1% THD+N

    如需 TPA3116、TPA3118的输出功率与输入电压间的关系图、您可以参阅 数据表中的图14。

    其他器件的 最大输出功率@ 1% THD 为19W。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    根据您的输入、我的 TPA3112计算结果为15.95W @1% THD、13.5V。

    附加的工作表供参考。 请告诉我是否缺少任何内容以包括e2e.ti.com/.../TPA3112.xlsx

    此致、

    哈巴纳帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Habalappa:

    我想与大家分享用于计算最大功率的工具。

    您可以参阅 it.e2e.ti.com/.../7288.maximum-output-power-estimation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持。  

    这可以解决我的问题。

    此致、

    哈巴纳帕