主题中讨论的其他器件: TPA3111D1-Q1、 TAS5421-Q1、 TAS5411-Q1、 TPA3118D2-Q1、 TPA3116D2-Q1
我想了解有关该器件的以下信息。 (TPA3112D1-Q1)
是否可以在具有1% THD 的4欧姆和具有10% THD 的4欧姆时提供"输出功率与电源电压"?
建议我们如何计算其他器件的"TPA3111D1-Q1"
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想了解有关该器件的以下信息。 (TPA3112D1-Q1)
是否可以在具有1% THD 的4欧姆和具有10% THD 的4欧姆时提供"输出功率与电源电压"?
建议我们如何计算其他器件的"TPA3111D1-Q1"
此致、
尊敬的 Derek:
感谢您的信息。
有关我们的应用的更多信息、我们目前正在执行基准测试并 根据 IC 进行选择。
TPA3111D1-Q1、 TPA3112D1-Q1、TPA3116D2-Q1、 TPA3118D2-Q1、TAS5411-Q1和 TAS5421-Q1。
我们的应用是电动汽车(EV)的声音发生器。
以下是我们的要求:
总输出功率:8W 至30W @13.5Vcc,THD 1%,4 Ω 负载。
AECQ
工作温度>105度。
如果您提供上述所选 IC 的输出功率与输入电压间的关系图、我们将会非常有帮助
提前感谢、
此致、
哈巴纳帕
尊敬的 Derek:
根据您的输入、我的 TPA3112计算结果为15.95W @1% THD、13.5V。
附加的工作表供参考。 请告诉我是否缺少任何内容以包括e2e.ti.com/.../TPA3112.xlsx
此致、
哈巴纳帕