Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1794A, DIX4192, DIX9211
主题中讨论的其他器件: PCM1794A、 DIX4192、 DIX9211
我用 DIR9001和 PCM1794A 完成了我的项目、令我惊讶的是、DIR9001在 SPDIF 的24位/192KHz 音频信号上工作正常、尽管数据表中的额定值为96KHz。 我还在范围内验证了这一点。 这是怎么做的? 它在 PLL 上运行、CKSEL 被拉至 GND。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1794A, DIX4192, DIX9211
我用 DIR9001和 PCM1794A 完成了我的项目、令我惊讶的是、DIR9001在 SPDIF 的24位/192KHz 音频信号上工作正常、尽管数据表中的额定值为96KHz。 我还在范围内验证了这一点。 这是怎么做的? 它在 PLL 上运行、CKSEL 被拉至 GND。
嗨、Nebojsa、
有关环路滤波器稳定性的可用信息有限、但我可以告诉您、数据表中针对环路滤波器组件的建议值实际上针对 fs = 28kHz 进行了优化。 我不确定为什么这么做、正如您所看到的、它当然仍然能够实现更高的速率。
对于您的情况、我建议将环路滤波器中的 C1和 C2值减少4倍、并将 R1增加2倍。 这应在 PLL 中提供相同的稳定性和更宽的环路增益。 我仍然无法保证高达192kHz 的性能、因为这超出了规格。
最棒的
Zak
您好、Nebojsa、
器件标识通常是指器件的批号和裸片版本(如果适用)。 但是、此器件没有任何裸片修订。 您将发现所有这些器件都符合数据表规格、但在工艺变化的情况下、某些器件的性能可能优于规格。 如果您打算依赖此方法、则必须实施您自己的筛选流程、请记住、我们不保证器件在未测试的条件下符合其他规格。 我们也无法保证您将收到的批次物料、因为这取决于您从何处订购以及库存。
您可以通过自己的筛选流程来执行此操作、但我仍然不建议这样做。 相反、我建议您考虑 DIX4192或 DIX9211、它们确实支持192kHz 采样率。
最棒的
Zak