This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:接受192KHz 采样率的 DIR9001

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1794A, DIX4192, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888694/dir9001-dir9001-accepting-192khz-sample-rate

器件型号:DIR9001
主题中讨论的其他器件: PCM1794ADIX4192DIX9211

我用 DIR9001和 PCM1794A 完成了我的项目、令我惊讶的是、DIR9001在 SPDIF 的24位/192KHz 音频信号上工作正常、尽管数据表中的额定值为96KHz。 我还在范围内验证了这一点。 这是怎么做的? 它在 PLL 上运行、CKSEL 被拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nebojsa、

    DIR9001将从双相标记编码 SPDIF 流中提取采样率、并相应地设置 LRCLK。 它不是设计为在如此高的频率下运行、但我认为它可以正常工作、尽管我们不保证在该频率下指定的性能。 如果您尚未调整环路滤波器值、还可能存在环路滤波器稳定性问题。 数据表不一定指定器件工作的唯一条件、而是我们保证器件工作的唯一条件。

    最棒的

    Zak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Тhanks 答复。 我没有修改环路滤波器值、到目前为止没有发现任何稳定性问题。 您建议使用哪些值来覆盖从44到192KHz 的整个采样频率范围?

    不过、我偶尔会看到 DIR9001 startups 出现问题-但44KHz 采样率也会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nebojsa、

    有关环路滤波器稳定性的可用信息有限、但我可以告诉您、数据表中针对环路滤波器组件的建议值实际上针对 fs = 28kHz 进行了优化。 我不确定为什么这么做、正如您所看到的、它当然仍然能够实现更高的速率。

    对于您的情况、我建议将环路滤波器中的 C1和 C2值减少4倍、并将 R1增加2倍。 这应在 PLL 中提供相同的稳定性和更宽的环路增益。 我仍然无法保证高达192kHz 的性能、因为这超出了规格。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但它似乎没有任何影响。 当它工作时、它与宽容差滤波器组件一起工作。 具有 AFRT 标记的器件似乎不适用于192Khz、而具有 CTHD 标记的器件则可以正常工作。 您能否解释一下这些标记的含义、因为我找不到任何有关它的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nebojsa、

    器件标识通常是指器件的批号和裸片版本(如果适用)。 但是、此器件没有任何裸片修订。 您将发现所有这些器件都符合数据表规格、但在工艺变化的情况下、某些器件的性能可能优于规格。 如果您打算依赖此方法、则必须实施您自己的筛选流程、请记住、我们不保证器件在未测试的条件下符合其他规格。 我们也无法保证您将收到的批次物料、因为这取决于您从何处订购以及库存。

    您可以通过自己的筛选流程来执行此操作、但我仍然不建议这样做。 相反、我建议您考虑 DIX4192或 DIX9211、它们确实支持192kHz 采样率。

    最棒的

    Zak