This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:低通

Guru**** 2767175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873746/tlv320aic3254-low-pass

器件型号:TLV320AIC3254

我想使用此公式将截止频率设置为200Hz。 有可能吗? 写入 N0 \ N1 \ D1的值应该是多少? 除了设置 N0 \ N1 \ D1之外、是否需要执行任何其他操作来实现200Hz 的截止频率?采样率为192KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张平  

    请从以下链接下载 TI Biquad 系数计算器:

    如果您将滤波器类型设置为低通、将 Subtype 设置为巴特沃斯1。  您可以生成系数

    此致、

    -Steve Wilson