This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:有关 TAS2559的一些一般性问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2521, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890389/tas2559-some-general-questions-about-tas2559

器件型号:TAS2559
主题中讨论的其他器件: TAS2521TAS2505

尊敬的 E2E TI 团队:

我们正在评估 tas2559并对此有一些疑问。 我们的 FAE 告诉我们、最好在这里提出这些问题。

PurePath3软件使用多个 I2C 寄存器来配置 TAS2559手册中未列出的 DSP。 是否可以收到这些寄存器的详细列表以及如何使用它们?

我们需要使用微控制器配置 TAS2559。 但是、根据 purepath3和您的"终端系统集成"指南、我们需要调整可用的 Android 驱动程序以使用设置 I2C 寄存器
purepath3的.bin 输出文件(大约30 KB)或使用 debug_cfg 文件(大约200 KB)。 是否有更简单的方法可以直接配置 DSP? 例如、只需最小配置即可使用 I2C 设置均衡器参数、而无需向 DSP 发送千字节的 I2C 初始化数据。 我们能够在模式2 (PCM)中对其进行设置、并通过 I2S 回放音频-但在此模式下、我们无法更改 DSP 参数-如均衡器(高音、中音、低音...)。

如何使用 I2C 寄存器调节音量? 在 PCM 模式下、我们似乎只能使用 DAC 增益寄存器(0-15dB)-但我们需要更精细的方法来执行此操作。 PurePath3使用可进行更精细设置的输入增益设置、但当我们使用 purepath3的已记录 I2C 操作时、它们在 PCM 模式下不工作。

-我们是否必须在每次上电复位后重新配置 DSP? (寄存器等)

-如何在运行时调整/重新配置均衡器设置(哪些寄存器用于高音、中音、低音等),
理想情况下在非常短的时间内完成。

-除了手册和"技术文档/支持与培训"部分之外、是否还有任何其他 TAS2559文档。 可能可以通过 TI 帐户访问?

-tas2521是否更适合微控制器情形?
tas2521具有更精细的音量设置、其 DSP 寄存器可根据手册使用 i2c 直接设置。 我想使用微控制器进行设置会更容易、更快速、因为 tas2559似乎更适合 Android Linux 用例。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们将查看这些问题、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    让我就您的以下问题发表评论:

    • 建议使用 PPC3来配置内部 DSP、尝试手动执行此操作可能会导致错误、从而导致器件出现故障。 PPC3正在执行所有必要的计算。
    • 也许可以绕过一些默认值写入、让我检查一下。 但是、这是一个非常具体的用例。 您是否使用了扬声器保护? 还是仅使用 EQ 和 DRC?
    • PCM 模式是什么意思? 它是 ROM 模式吗? 我将在单独的消息上发送一些有关卷命令的信息。
    • 是的、所有器件寄存器必须在下电上电后重新初始化。
    • 与问题1相同、强烈建议使用 PPC3来生成系数、您需要计算这些系数。
    • 您还需要什么信息? 它是否与器件寄存器描述相关? 遗憾的是、我们无法披露完整的 DSP 寄存器列表。
    • 您的要求是什么? 仅限 EQ? 有多少? 我们的智能放大器确实专注于需要高质量音频和升压放大器的系统。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    根据 PCM 模式、我是说将 DSP 设置为仅 PCM 回放、而不使用 SmartAmp。 因此、我们只需要使用 i2c 配置一些寄存器。 通过使用 ppc3创建 ROM 配置、我们能够启动并运行 DSP、但我们似乎无法调整均衡器设置。

    请向我发送有关卷设置的更多详细信息。 谢谢。

    我认为几个 EQ 就足够了-这就是为什么我要寻找一个 I2S 放大器、该放大器使用微控制器设置起来可能更容易。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    随附了有关数字音量的更多信息。

    TAS2505可能是一个不错的选择、它具有多达6个用于 EQ 的双二阶滤波器。 您可以查看此常见问题解答、了解如何配置它们: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/830416?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../Digital_5F00_Gain_5F00_Control_5F00_v2.pdf