Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2521, TAS2505
主题中讨论的其他器件: TAS2521、 TAS2505
尊敬的 E2E TI 团队:
我们正在评估 tas2559并对此有一些疑问。 我们的 FAE 告诉我们、最好在这里提出这些问题。
PurePath3软件使用多个 I2C 寄存器来配置 TAS2559手册中未列出的 DSP。 是否可以收到这些寄存器的详细列表以及如何使用它们?
我们需要使用微控制器配置 TAS2559。 但是、根据 purepath3和您的"终端系统集成"指南、我们需要调整可用的 Android 驱动程序以使用设置 I2C 寄存器
purepath3的.bin 输出文件(大约30 KB)或使用 debug_cfg 文件(大约200 KB)。 是否有更简单的方法可以直接配置 DSP? 例如、只需最小配置即可使用 I2C 设置均衡器参数、而无需向 DSP 发送千字节的 I2C 初始化数据。 我们能够在模式2 (PCM)中对其进行设置、并通过 I2S 回放音频-但在此模式下、我们无法更改 DSP 参数-如均衡器(高音、中音、低音...)。
如何使用 I2C 寄存器调节音量? 在 PCM 模式下、我们似乎只能使用 DAC 增益寄存器(0-15dB)-但我们需要更精细的方法来执行此操作。 PurePath3使用可进行更精细设置的输入增益设置、但当我们使用 purepath3的已记录 I2C 操作时、它们在 PCM 模式下不工作。
-我们是否必须在每次上电复位后重新配置 DSP? (寄存器等)
-如何在运行时调整/重新配置均衡器设置(哪些寄存器用于高音、中音、低音等),
理想情况下在非常短的时间内完成。
-除了手册和"技术文档/支持与培训"部分之外、是否还有任何其他 TAS2559文档。 可能可以通过 TI 帐户访问?
-tas2521是否更适合微控制器情形?
tas2521具有更精细的音量设置、其 DSP 寄存器可根据手册使用 i2c 直接设置。 我想使用微控制器进行设置会更容易、更快速、因为 tas2559似乎更适合 Android Linux 用例。
此致