请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 主题中讨论的其他器件: DRV135、 TPA3250
尊敬的所有人:
我是否可以使用多个 TPA32XX 器件(2个 TPA3255和2个 TPA3250)、其中只有两个 DRV135的差分输出作为输入信号、并将放大器的所有输入连接在一起以减少 BOM?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.