This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:电阻负载不会耗散任何功率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897677/tas5806m-resistive-load-not-dissipating-any-power

器件型号:TAS5806M

您好!

我正在测试 TAS5806M 设计。  该设计在4欧姆扬声器上工作正常。  

我想通过为 扬声器代入一个4欧姆功率电阻来测试系统功耗。  因此-我将一个4 Ω 5W 电阻负载连接到其中一个输出。  

问题是我没有看到任何功率耗散-差分波形是同相的、因此电阻器上没有有效电压。  将其连接到我的音频分析仪可确认差分电压电平为~-70dBu。  我是否需要一个电感+电阻负载(以及模拟扬声器)才能使 TAS5806M 正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请检查 DEVICE_CTRL_1寄存器以查看器件是否处于 PBTL 模式。

    此致、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我们以 BTL 模式运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    1. 尝试使用不同的功率电阻器。 还应检查故障引脚和故障寄存器(70h、71h、72h)。
    2. 请分享您的原理图。
    3. 您是否正在使用 PPC3? 如果是、请共享您的 PPC3文件。 如果没有、请转储您的寄存器值。

    谢谢。

    此致、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我很尴尬地说、我的导线松动、我的测试设置现在可以使用4欧姆负载电阻器

    感谢你的帮助