Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5806M 您好!
我正在测试 TAS5806M 设计。 该设计在4欧姆扬声器上工作正常。
我想通过为 扬声器代入一个4欧姆功率电阻来测试系统功耗。 因此-我将一个4 Ω 5W 电阻负载连接到其中一个输出。
问题是我没有看到任何功率耗散-差分波形是同相的、因此电阻器上没有有效电压。 将其连接到我的音频分析仪可确认差分电压电平为~-70dBu。 我是否需要一个电感+电阻负载(以及模拟扬声器)才能使 TAS5806M 正常工作?
谢谢