This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:tlv320aic3007 Linux 驱动程序报告错误"无法初始化 D 类-6"

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873349/tlv320aic3007-tlv320aic3007-linux-driver-report-error-failed-to-init-class-d--6

您好,

我们为 RK3288设计了具有编解码器芯片(tlv320aic3007)的嵌入式电路板。播放音乐时扬声器的声音特别低。芯片的电源电压正常。音频芯片驱动程序在系统运行时报告错误。 “tlv320aic3x-codec 2-0018:无法初始化 D 类: -6”。请帮助分析导致此问题的原因以及如何解决。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    首先、您好像不是在 SPOP 和 SPOM 引脚上使用 D 类输出、而是在 HPLOUT 和 HPROUT 引脚上从器件中的耳机驱动器输出获取输出。  这是预期的操作吗?  SPOP 和 SPOM 输出可在1W 条件下向8 Ω 负载提供更大的功率。

    您能否共享 AIC3007的寄存器配置、以便我们了解如何配置 AIC3007?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    作为对 Collin 帖子的跟进、我想指出以下几点:

    未使用的输入应通过.47uF 电容器端接至 GND。  

    2.耳机输出的最小负载电阻为16欧姆。

    此致、

    Aaron