This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:连接耳机放大器

Guru**** 2487385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4911Q-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878602/tlv320aic3109-q1-interfacing-headphone-amplifier

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4911Q-Q1

您好!

对于基于 SoC 的定制板、我需要提供3.5mm 耳机(带麦克风)支持。

我选择 了单声道音频编解码器 TLV320AIC3109-Q1。 我计划连接32欧姆、100dB/ mW 耳机。 此外、我还提供了耳机放大器(LM4911Q-Q1或类似器件)、用于进一步放大输出功率。  

请提供有关音频编解码器接口-->放大器-->耳机插孔的见解。  

此外、如果有的话、请建议一个更好的放大器部件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhith、您好!

    TLV320AIC3109具有一个差分或两个单端耳机驱动器。 耳机插孔可直接连接至 HPOUT/HPCOM。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    HPOUT/ HPCOM 的输出功率(15mW)足以支持正常运行。 但是、如果需要、我们需要将其提高到50mW。 这促使我们使用外部放大器。

    请推荐合适的选项。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhith、您好!

    很抱歉耽误了重复、但不幸的是、我不熟悉我们的音频放大器。 我建议重新发布并征求音频放大器的建议。 就连接 TLV320AIC3109而言、HPOUT 需要16欧姆的最小负载电阻、而线路输出需要至少10k 欧姆的电阻。  

    另请注意、TLV320AIC3109是单声道编解码器。  

    此致、

    Aaron