请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3109-Q1 主题中讨论的其他器件:LM4911Q-Q1、
您好!
对于基于 SoC 的定制板、我需要提供3.5mm 耳机(带麦克风)支持。
我选择 了单声道音频编解码器 TLV320AIC3109-Q1。 我计划连接32欧姆、100dB/ mW 耳机。 此外、我还提供了耳机放大器(LM4911Q-Q1或类似器件)、用于进一步放大输出功率。
请提供有关音频编解码器接口-->放大器-->耳机插孔的见解。
此外、如果有的话、请建议一个更好的放大器部件。