This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:与频率相关的过流关断

Guru**** 2486515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879657/tas5411-q1-frequency-dependent-overcurrent-shutdown

器件型号:TAS5411-Q1

您好!

我们正在使用该放大器进行一个项目、以合成音频。 我们需要高容量、因此当我们在200Hz 以下和600Hz 以上的高增益下运行时、放大器会进入过流模式。  

我对压摆率很怀疑、但在数据表中找不到参数。 但是、它可以是其他东西。 你有什么建议吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这些测试期间、您的负载是多少?  负载阻抗是否随频率变化?  您是否测量了流入负载的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有响应、我将关闭此线程。