请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 您好!
我们正在使用该放大器进行一个项目、以合成音频。 我们需要高容量、因此当我们在200Hz 以下和600Hz 以上的高增益下运行时、放大器会进入过流模式。
我对压摆率很怀疑、但在数据表中找不到参数。 但是、它可以是其他东西。 你有什么建议吗?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用该放大器进行一个项目、以合成音频。 我们需要高容量、因此当我们在200Hz 以下和600Hz 以上的高增益下运行时、放大器会进入过流模式。
我对压摆率很怀疑、但在数据表中找不到参数。 但是、它可以是其他东西。 你有什么建议吗?
提前感谢您。