This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我对音频放大器的开关频率有疑问。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881142/hi-i-have-a-question-about-switching-frequency-of-audio-amp

大家好、我对 LC 滤波器设计工具有疑问。

如果我正确理解电感器设计、我们可以在 D 类输出级的开关频率较高时使用较小的电感器。

那么、为何在上述 LC 滤波器设计工具中没有开关频率输入?

该电感器与 LC 滤波电感器是否不同?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    在设计 LC 滤波器时、PWM 频率不是计算的一部分、因此不在计算器中。  放大器设计人员必须了解 PWM 并选择其系统所需的适当截止频率。 选择此项后、即可使用计算器。