This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 TPA3106的数据表中没有看到 ROSC 的范围。 仅为单个100K 值。 是否有人知道该电阻器的范围是多少? 或者、我对 PWM 时钟可以运行的最高频率感兴趣? 谢谢。
Mark Allie
allie@wisc.edu
Mark、您好!
TPA3106是一款旧器件、因此我将与设计人员讨论这个问题。
得到答案后、我将回复您。
给我带来的不便、我们深表歉意。
谢谢。 是的、这是一个老的好地方。
标记
Mark、您好!
我现在没有得到答复。
我建议您可以选择其他新一代 器件 TPA3106、以便获得更好、更全面的支持。
如果您仍想获得有关 PWM 问题的 TPA3106支持、您可以向我发送电子邮件:
derek-gong@ti.com
我将首先关闭 E2E。
谢谢!
此致。
Derek