This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:PWM 放大器 TPA3106的最大 PWM 频率

Guru**** 2487395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877694/tpa3106d1-max-pwm-frequency-of-pwm-amp-tpa3106

器件型号:TPA3106D1

我在 TPA3106的数据表中没有看到 ROSC 的范围。 仅为单个100K 值。 是否有人知道该电阻器的范围是多少? 或者、我对 PWM 时钟可以运行的最高频率感兴趣?  谢谢。

Mark Allie

allie@wisc.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以在数据表第2页的表格中看到 PWM 频率。

    最大 PWM 频率为300kHz。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将告诉您100K 电阻器的 PWM 频率范围。 它不会告诉您器件的最大 PWM 频率是多少或电阻器的范围是多少。 例如、如果我使用49.9K 电阻器、它将工作或失败。 我假设电阻器值可以改变。 毕竟、它们给出了频率的公式。 如果它始终是相同的电阻器和频率、为什么要这样做。 你同意吗?

    Mark Allie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPA3106是一款旧器件、因此我将与设计人员讨论这个问题。

     得到答案后、我将回复您。

    给我带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、这是一个老的好地方。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我现在没有得到答复。  

    我建议您可以选择其他新一代 器件 TPA3106、以便获得更好、更全面的支持。

    如果您仍想获得有关 PWM 问题的 TPA3106支持、您可以向我发送电子邮件:

    derek-gong@ti.com

    我将首先关闭 E2E。

    谢谢!

    此致。

    Derek