This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:TAS5782的增益比实际设置低6dB。 例如、当我们将其设置为0dB 时、实际测量结果为-6dB。 我们还使用 TAS5782MEVM 对其进行了测试。PWM 频率和增益将在哪里受到影响?

Guru**** 2490955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890106/tas5782mevm-the-gain-of-tas5782-is-6db-lower-than-the-actual-setting-for-example-when-we-set-it-to-0db-it-was-actually-measured-to-be--6db-we-also-tested-it-with-tas5782mevm-where-will-the-pwm-frequency-and-gain-be-affected

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5782M

TAS5782的增益比实际设置低6dB。 例如、当我们将其设置为0dB 时、实际测量结果为-6dB。 我们还使用 TAS5782MEVM 对其进行了测试。PWM 频率和增益将在哪里受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5782的增益比实际设置低6dB。 例如、当我们将其设置为0dB 时、实际测量结果为-6dB。 我们还使用 TAS5782MEVM 对其进行了测试。PWM 频率和增益将在哪里受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    建议使用 GUI 在 EVM 上进行实验。 然后检查:

    1. 音量
    2. DRC/AGL 阈值=-6dB?
    3. Clipper?
    4. DAC 增益?
    5. 模拟 DAC 增益2Vrms?
    6. 电路板:SPK_GAIN =26dB 或20dB? 请参阅数据表中的表14。

    如果每个增益都正常、则不应降低-6dB。 请尝试输入-30dBFS 和0dBFS 进行检查。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我的音量输入和输出为0dB、DRC 处于关闭状态。
    DAC 增益= 0;模拟 DAC 增益2Vrms;板:SPK_GAIN = 26db;同时、SPK_GAIN 脚的电压监控为5.7v。
    目前、我们正在初始化 TAS5782M、有时 PWM 频率为768K (此时、功率正常)、有时异常 PWM 的输出频率为384K、功耗减少6dB、
    我想问什么会导致放大器不稳定、软件能否纠正这个问题?谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    对于 TAS5782本身、如果您的 FSW=768K 且增益=26dB 的配置、则它不会改变、除非表14中的 SPK_GAIN 受到外部电路的影响。 因此、您可以:

    1. 我怀疑增益/fsw 设置上的电压在上电过程中受到外部电路的影响。 请参阅数据表9.3.6中的更多详细信息
    2. 由于在启动期间确定了增益/Fsw 检测、因此、我建议您在加电过程中观察以下电压波形:
    1. PVDD
    2. GVDD_REG
    3. SPK_GAIN/FSW
    • 如果您手中有 EVM、请检查电阻器设置、我现在无法在 EVM 中重现此问题。 如果您可以在 EVM 中重现该内容、让我们进一步同步和调试。

    请在输出功率正常与异常时进行比较。 谢谢!

    此致、

    Alix Wan。