请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5782MEVM 主题中讨论的其他器件: TAS5782M
TAS5782的增益比实际设置低6dB。 例如、当我们将其设置为0dB 时、实际测量结果为-6dB。 我们还使用 TAS5782MEVM 对其进行了测试。PWM 频率和增益将在哪里受到影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TAS5782的增益比实际设置低6dB。 例如、当我们将其设置为0dB 时、实际测量结果为-6dB。 我们还使用 TAS5782MEVM 对其进行了测试。PWM 频率和增益将在哪里受到影响?
客户好、
建议使用 GUI 在 EVM 上进行实验。 然后检查:
如果每个增益都正常、则不应降低-6dB。 请尝试输入-30dBFS 和0dBFS 进行检查。
此致、
Alix Wan。
客户好、
对于 TAS5782本身、如果您的 FSW=768K 且增益=26dB 的配置、则它不会改变、除非表14中的 SPK_GAIN 受到外部电路的影响。 因此、您可以:
请在输出功率正常与异常时进行比较。 谢谢!
此致、
Alix Wan。