This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:PP-SALB-EVM 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897492/pp-salb-evm-pp-salb-evm-issue

器件型号:PP-SALB-EVM

在学习板模块中、我无法对高音扬声器进行配置。 模型安装失败。 您能帮您分析高频扬声器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您能否分享您的扬声器系统的基本规格? 喜欢高频扬声器和低音扬声器的最大输出功率?

    使用了哪个放大器? TAS5766或 TAS5825?

    您能否从数据表中分享高频扬声器的阻抗?

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix Wan

    该系统将基于单个同轴电缆驱动器。 中间是一个低音扬声器。
    我已附上驱动器的数据表。 我使用的是 TAS5825放大器。

    我怀疑阻抗测量值需要一条不同的曲线、即它得到的曲线。 我可以尝试准备一些测量结果的屏幕截图。 对于用于高音扬声器 IV 测量的频率范围有什么建议?

    正如您在数据表中看到的、最大总功率输出约为50W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您是否期望1.1系统(1个低音扬声器+ 1个高音扬声器)?

    很抱歉、我找不到您随附的数据表。 但对于 TAS5825M、它无法提供2 * 50W 应用、但在 PBTL 模式下可支持1 * 50W 应用。

    此外、对于智能放大器算法、它通常用于较小的扬声器以实现更响亮的声音。 对于大输出功率、这是不必要的。

    最后但同样重要的是、对于高频扬声器的建模、FS 通常大于1KHz、因此您可以按如下方式进行配置并再次进行安装:

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    功率为1300Hz 的高频扬声器。 应使用哪种范围?

    /星期二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试500-3000Hz。 似乎已经完成了这个任务。

    /星期二