This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707EVM-U:PCM2707EVM-U 原理图的 DWG 文件和 pcm2707C 的 DSN 文件。

Guru**** 2490975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890639/pcm2707evm-u-dwg-file-for-pcm2707evm-u-schematics-and-dsn-file-for-pcm2707c

器件型号:PCM2707EVM-U

我的目标是为 VoIP 应用构建音频 USB 设备。 如果只有两个按钮可以提供上一曲目和下一曲目的功能、则我的要求是这样。 为此、我想定制 EVM 原理图。 是否可以获取 PCM2707 EVM 原理图的 dwg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们没有将其作为 DWG 文件。  我相信我们是使用焊盘创造的。  随附了光绘文件、设计文件和原理图 PDF。  我希望这会有所帮助!

    谢谢、

    Paul

    e2e.ti.com/.../PCM2707EVM_2D00_U.ZIP