请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3110D2 你(们)好
我使用 TPA3110D2设计了音频放大器板。
我正在尝试使用 GVDD 和 PLIMIT 之间的可变电阻器来调节输出增益、但它不起作用。
此时、Gain0和 Gain1应用为低电平。
当我改变 PLIMIT 电压时、输出音量不会改变。
PLIMIT 功能在单声道输入模式下是否不工作?
测试条件--> PVCC:12V,输入:引脚12 (RINP),PBTL:高电平,Gain0/Gain1:低电平,单声道输入
谢谢。