This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2 PLIMIT 函数

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872004/tpa3110d2-tpa3110d2-plimit-function

器件型号:TPA3110D2

你(们)好

我使用 TPA3110D2设计了音频放大器板。
我正在尝试使用 GVDD 和 PLIMIT 之间的可变电阻器来调节输出增益、但它不起作用。
此时、Gain0和 Gain1应用为低电平。

当我改变 PLIMIT 电压时、输出音量不会改变。

PLIMIT 功能在单声道输入模式下是否不工作?
测试条件--> PVCC:12V,输入:引脚12 (RINP),PBTL:高电平,Gain0/Gain1:低电平,单声道输入
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChangKyu:

    PLIMIT 用于限制最大输出功率、而不是输出增益。 GAIN0/GAIN1用于调节模拟增益。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    好的。 我明白了。

    我还有其他问题。

    TPA3110D2引脚12 (RINP)上的电压始终保持在3V。

    这是正常现象吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChangKyu:

    TPA3110具有内部 Vbias 3V、它将为输入电容器充电至3V。 这是正常的。\

    此致、

    Derek