https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872731/tlv320adc5140-about-specification
器件型号:TLV320ADC5140尊敬的 TI:
我正考虑采用该设备作为录音系统。
主要用途是对非常小的信号记录进行 SNR 升压。
我有几个问题。
Q1) AVDD 1.8V/3.3V 和 PGA 0dB/24dB 时 PGA 输入参考噪声水平是多少? (A 加权、输入接地、BW 20Hz~20kHz)
Q2) 对于差分交流耦合(1uF)输入、哪个输入阻抗选择是最佳的?
它是否选择 HPF 截止频率?
Q3) 关于 DRE 使能模式
1.它是否同时提供求和模式?
2. DRE 模块之后是否有额外的增益? 如果可能,最大额外增益是多少?
Q4)建议我进行设置(通道求和模式、DRE...等)、以实现最佳 SNR 提升、换句话说、使噪声水平降低。
此致、
微型计算机