This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于规格

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872731/tlv320adc5140-about-specification

器件型号:TLV320ADC5140

尊敬的 TI:

我正考虑采用该设备作为录音系统。

主要用途是对非常小的信号记录进行 SNR 升压。

我有几个问题。

Q1) AVDD 1.8V/3.3V 和 PGA 0dB/24dB 时 PGA 输入参考噪声水平是多少? (A 加权、输入接地、BW 20Hz~20kHz)

Q2) 对于差分交流耦合(1uF)输入、哪个输入阻抗选择是最佳的?

    它是否选择 HPF 截止频率?

Q3) 关于 DRE 使能模式

   1.它是否同时提供求和模式?

   2. DRE 模块之后是否有额外的增益? 如果可能,最大额外增益是多少?

Q4)建议我进行设置(通道求和模式、DRE...等)、以实现最佳 SNR 提升、换句话说、使噪声水平降低。

此致、

微型计算机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minook:

    很高兴听到您对我们最新的音频设备感兴趣! 要回答您的问题:

    1) 1) PGA 输入噪声为~2uVrms。 您可以使用 SNR /动态范围规格来估算总输入参考噪声、下面是一篇类似的文章、通过此文章浏览 :https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/872687/3229372#3229372

    2) 2)这取决于您的来源。 较低的输入阻抗设置将提供最佳的噪声性能、但如果您的源阻抗较高、并且您无法对其进行缓冲、则可能需要使用较高的输入阻抗设置。 这将改变由交流耦合电容器形成的 HPF 截止频率、您可能需要相应地调整此电容器的值。 请注意、该器件还包含内部 HPF、以消除通过内部电路累积的任何偏移。

    3) 3)不建议使用 DRE 和通道求和、因为 DRE 在每个通道的同一 DSP 中发生、并且存在内部延迟、可能导致增益值略有不同、从而对结果产生负面影响。

    您可以选择在 DRE 之后使用数字增益调节、该调节范围可在-100dB 至27dB 之间进行。

    希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak