请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5100A 大家好、
我的客户已将我们的 pcm5100A 用于其线性输出设计、并 在多个项目中将其用于大规模生产。
但是、使用我们的 PCM5100A 时、它们始终无法达到 OEM 的噼啪噪声规格。 。
因此、他们考虑为自己的设计添加一个爆音消除器。
请参阅以下链接。 APA2192
您是否有任何疑虑或其他建议? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Feng:
我认为、如果您知道何时会出现一个弹出窗口、那么该解决方案将非常有效。 这在上电、断电和静音事件期间非常简单。 如果出现时钟误差、则会更困难。
另一个问题是 PCM5100A 输出违反 了 APA2192的 VIN 限制。 VIN 的额定电压为 VDD 至 VDD-5.5V。 PCM5100A 的满量程输出为±3V、因此 APA2192的 ESD 单元可能会导致一些削波。 您可能需要在 APA 之前使用电阻分压器衰减 PCM 的输出。
谢谢、
Paul