This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:用于 PCM5100A 的 PoP 消除器 IC

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881044/pcm5100a-pop-eliminator-ic-for-pcm5100a

器件型号:PCM5100A

大家好、

我的客户已将我们的 pcm5100A 用于其线性输出设计、并 在多个项目中将其用于大规模生产。

但是、使用我们的 PCM5100A 时、它们始终无法达到 OEM 的噼啪噪声规格。 。

因此、他们考虑为自己的设计添加一个爆音消除器。

请参阅以下链接。 APA2192

http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=814&file_path=20160908154852978.pdf&original_name=APA2192.pdf 

您是否有任何疑虑或其他建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我认为、如果您知道何时会出现一个弹出窗口、那么该解决方案将非常有效。  这在上电、断电和静音事件期间非常简单。  如果出现时钟误差、则会更困难。   

    另一个问题是 PCM5100A 输出违反 了 APA2192的 VIN 限制。  VIN 的额定电压为 VDD 至 VDD-5.5V。  PCM5100A 的满量程输出为±3V、因此 APA2192的 ESD 单元可能会导致一些削波。  您可能需要在 APA 之前使用电阻分压器衰减 PCM 的输出。

    谢谢、

    Paul