请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 您好、Sirs、
作为 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/786979的后续主题、我们可以使用 BTL 模式下的解决方案来降低噼啪噪声。
--------
w 98 00 00
宽98 7f 00
w 98 4e bb
w 98 4F b0
--------
但是、在 PBTL 模式下、噼啪噪声并未改善。 您是否建议使用 PBTL 模式的斜升和斜降命令?
我们假设不应同时为 PBTL 写入0x4e 和0x4f 命令、因为 PBTL 节点两端的斜升速率可能存在容差、这会在这种情况下增加杂音。
谢谢、此致、
陈耀恩
2020年1月14日