This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:用于桥接的 PBTL 输出跳线

Guru**** 2378920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898729/tpa3116d2-pbtl-output-jumper-for-bridging

器件型号:TPA3116D2

尊敬的 Derek。

我希望你们做得好、  

在与3116D2 EVM 连接的原始 EVM 中,您可以看到 放大器左侧和右侧带有蓝色标签的跳线(输出短路)。 根据我们现在选择的开关(立体声/bridge)、我们的设计现在可同时运行 BTL 和 PBTL。 我的问题是、在 OUTPR 和 OUTNR 上分别有2个10 μ H 电感器用于右侧、而在左侧则是相同的电感器用于立体声操作、 现在  、每条线路中的缓冲电容器也是如此、我在  PBTL 模式下使用继电器触点将输出短接、如图所示。 PBTL 模式下的芯片是否允许使用这种类型的操作,因为芯片有2个电感器,并且每个通道中的所有电容器都保持连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    我想我已经在另一个 E2E 主题中回答了您的问题。

    2个电感器和所有电容器在 PBTL 模式下都可以正常工作。

    此致。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的及时响应。 要确认,我可以在 PBTL 模式下将 EVM 中所示的输出短路,而不会出现 右侧继电器的任何问题?

    谢谢  

    此致、

    铁粉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    是的。 正确。