This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113并置4 Ω 5 W 扬声器、长时间使用会导致扬声器失真或损坏

Guru**** 2490665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888163/tpa3113d2-tpa3113-collocation-4-5-w-speakers-use-for-a-long-time-will-lead-to-a-loudspeaker-distortion-or-damage

器件型号:TPA3113D2

通道1和2是3113输出电压,通道数学是差分,通道4是电流

扬声器‘s 说其扬声器的有效电压值为4.47V,请帮助分析3113的输出波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GT、

    TPA3111输出功率可为12W@4 Ω、10V 电源。 我看到原理图中的 PVDD 为12V、因此最大输出肯定超出了扬声器范围。  扬声器可能偏移过大并损坏。 您能否在播放期间检查设备的实际输出功率?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计算输出功率3113的方法是电压 RMS 乘以电流 RMS。 您可以看到波形

    6.46V * 734.34mA = 4.74W

    但是、我不确定6.46v 是否超出扬声器的额定电压 RMS (4.47v)。

    您能帮助分析波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GT、

    我认为 PLIMIT 设置不适合您的情况。  

    对于4 Ω 5W 扬声器、输出的最大峰值电压为:6.33V。

    因此、PLIMIT 引脚的电压为1.58V。

    但在您的设计中、PLMIT 电压为3.5V、无法限制输出功率以保护扬声器。

    您可以参考数据表中的7.3.3器件 PLIMIT 说明。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于4 Ω 5W 扬声器、输出的最大峰值电压为:6.33V。

    您能不能?我为什么要使用6.33V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、PLIMIT 引脚的电压为1.58V。

    您能否解释为什么设置1.58V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、GVDD 为5.3V、而非7V、您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GT、

    Poutput=U*U/2R。

    有关 PLIMIT 说明、请参阅数据表中的7.3.3。

    如果设备处于播放模式、GVDD 应约为7V。 如果 GVDD 不是7V、请检查设备安装良好或设备是否损坏。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能为我做数学吗?  Poout 的公式。

    例如、数据表中的表2

    PVCC=12V、RL=8Ω Ω

    Pout=((8/8)*1.76*4)^2/2/8=3.09W,但在数据表中不是5W,您能解释原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GT、

    请注意测试条件。

    输入电压为1Vrms、因此如果将 PLIMT 设置为1.76V、则会削波输出。 请参阅图32。

    您计算的计算结果是未削波的功率。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果 Plimit 设置为1.76V、未削波的功率为3.09W、则剪切的功率为5W。

    如果我需要5W 的未削波功率、我需要将 PLIMIT 设置得更高? 因此未削波的功率将大于5W、

    放大器的情况下会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GT、

    是的、您需要调整 PLIMT 电压。

    它不会损坏器件。

    您可以在 EVM 板或电路板上对其进行评估。

    此致、

    Derek