This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M DRC 设置

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869786/tas5805m-tas5805m-drc-settings

器件型号:TAS5805M

您好!

我们正在尝试了解 DRC 的设置。

在 DRC GUI 部分中、阈值1和阈值2是否指 的是输入电平?

示例:

如果我希望输入信号在满量程后开始被压缩、我应该将阈值1设置为-6dB、将偏移1设置为0dB。

如果我想将满量程输入端的 DRC 限制设置为 X 瓦、我可以将阈值2设置为0dB、并将偏移2设置为满足 X 瓦的要求?

2. DRC 曲线中的输出电平(以 dB 为单位)是指 输出电压电平还是功率电平?

它们的输出电平(以 dB 为单位)是相对于模拟增益的/基准还是相对/基准 至29.5V (或相应的功率)?

示例:

如果模拟增益设置为-15.5dB (约峰值输出4.95V)。 当 DRC 阈值2为0dB 且偏移2为-3dB 时,我是否将输出峰值电压限制为4.95*0.7079 = 3.504V 或29.5*0.7079=20.88V?

此致

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    强烈建议参阅以下"TAS58xx 系列的通用调优指南":

    http://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf

    至于您的问题:

    如果要将 DRC 用作限制器、则"Threshold"是用于限制输出电平的配置设置。

    如下面的处理图所示、DRC 将音频信号从音量限制为阈值 dB、那么音频信号仍需要通过以下模块、其中包括放大器(模拟增益)。 因此 DRC 阈值与模拟增益 FS 值相关(4.95V*0.7079 = 3.504V 峰值)

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。