This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:最大限度地减少/消除音频输出中 I2C 信号的数字噪声

Guru**** 2483125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872272/tpa6130a2-minimize-eliminate-digital-noise-from-i2c-signal-in-audio-output

器件型号:TPA6130A2

我想知道任何建议的步骤(原理图和/或布局)、以便在向该器件发送 I2C 信号时防止该器件的音频输出发生可闻数字干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、itcoil、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    在设计具有模拟和数字级的音频器件时、区分这两个活动非常重要、因为这可能会导致从数字侧到模拟部分的噪声问题、正如您在帖子中明确提到的那样。

    我们强烈建议使用接地迹线或接地层来分离数字活动。 这是避免 I2C 线路到模拟线路的寄生效应的好做法。 接地迹线应位于数字 PCB 迹线和模拟迹线之间。 即使建议在每条数字线路之间包含接地迹线、也是如此。

    此外、如果 TPA6130A2与另一个器件共享接地连接、则需要验证该另一个器件是否没有开关活动(PWM、D 类、Δ-Σ 转换器)。 这可能会影响器件性能。 因此、您需要分离两个接地层、并将其与单个0欧姆电阻器或 PCB 布线连接起来。 这种隔离足以缓解不同器件之间的噪声问题。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、TPA6130A2从 PCM5102APWR 的输出获取信号、而 PCM5102APWR 从单板计算机获取 I2S 信号、但控制 TPA6130A2的 I2C 信号通过外部电线传输到通过连接到电路的接头 TPA6130A2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itcoil

    感谢您对此的详细介绍。 在这种情况下、您需要尝试设计布局、使数字线路位于一个平面(数字平面)上、其余活动位于另一个接地层(模拟平面)上。 这将分隔这两项活动。 通常、I2S 和 I2C 活动具有高频成分、可作为模拟侧的噪声信号引入。 如果模拟输入受到这些寄生效应的影响、放大器中的噪声可能会被放大。

    因此、在这种情况下的最佳做法是在两个不同的平面上分离这两个活动、然后使用 PCB 布线或0欧姆电阻器连接平面、正如我在上一篇文章中提到的那样。 有关缓解噪声问题的更多详细信息和提示、请查看以下文档:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf#page=4

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.