This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6140A2YFFEVM:驱动程序安装

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6140A2YFFEVM, TPA6140A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879264/tpa6140a2yffevm-driver-install

器件型号:TPA6140A2YFFEVM
主题中讨论的其他器件: TPA6140A2TPA6140A2EVM

大家好

我的客户有 TPA6140A2YFFEVM 、并且驱动程序安装不正确。

他们在 Win 10上。

请评论如何继续。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    客户是否可以尝试几个步骤来尝试找出根本原因?

    他能否卸载所有驱动程序和软件,然后按照《用户指南》第2.1.1和2.1.2节的步骤重试?

    www.ti.com/.../slou233.pdf

    请确保第2.1.2节中描述的分流器正确无误。 否则、您可能会遇到从 PC 到 EVM 的通信错误。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    第一条指令是将 CD 插入 PC、但我没有收到带有演示套件的 CD。 我改为转到设备管理器、并尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TPA6140A2 Interface 文件夹更新驱动 程序、其中包括 TIAudioI2C_1F20_8p5.inf 文件。 这是我收到上面的错误消息的时候。

    您是否拥有可发送给我的正确驱动程序的 CD,或者您是否可以将我指向联机位置?

    对此提供任何帮助都是很好的。

    谢谢、

    Darrell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我没有收到降级套件的 CD、因此我尝试使用 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TPA6140A2 Interface 文件夹中的 CD 升级驱动程序。 您能给我指正确的驱动程序吗?

    谢谢、

    Darrell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrell、

    我认为该驱动程序包含在 TPA6140A2EVM GUI 中:

    http://www.ti.com/lit/zip/sloc138

    您能否尝试一下这个旧的 e2e 线程的指示、请这么做?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/527461/1923294

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、GUI 包含该驱动程序 INF、但当我尝试使用该 INF 更新驱动程序时、我会得到"第三方 INF 不包含数字签名"错误。 我还尝试卸载所有 National Instruments 实例以及 TP6140,然后进行完全重新安装,但结果相同。

    我感觉驾驶员需要进行更新、以包括当前版本的车窗的数字签名。 您是否知道驱动程序的更新版本是否存在、或者我们是否需要升级此版本才能更新过时的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    感谢您的反馈。 我将与我们的软件团队联系、以获取有关该软件的更多信息。 我将再次提供有关该驱动程序的更多详细信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    我已经收到了软件团队的反馈。 遗憾的是、正如您正确提到的、当前 Windows 版本的驱动程序尚未开发。 本月没有开发该工具的具体计划。 软件团队已获悉这种情况、并将包括在待定工具列表中的驱动程序更新中。

    对此情况、我深表歉意。 如果收到任何更新、我将通知您。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们现在将把它直接连接到我们的 MCU。