https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879264/tpa6140a2yffevm-driver-install
器件型号:TPA6140A2YFFEVM主题中讨论的其他器件: TPA6140A2、 TPA6140A2EVM
大家好
我的客户有 TPA6140A2YFFEVM 、并且驱动程序安装不正确。
他们在 Win 10上。
请评论如何继续。
此致
Ueli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879264/tpa6140a2yffevm-driver-install
器件型号:TPA6140A2YFFEVM大家好
我的客户有 TPA6140A2YFFEVM 、并且驱动程序安装不正确。
他们在 Win 10上。
请评论如何继续。
此致
Ueli
您好、Ueli、
客户是否可以尝试几个步骤来尝试找出根本原因?
他能否卸载所有驱动程序和软件,然后按照《用户指南》第2.1.1和2.1.2节的步骤重试?
www.ti.com/.../slou233.pdf
请确保第2.1.2节中描述的分流器正确无误。 否则、您可能会遇到从 PC 到 EVM 的通信错误。
请告诉我问题是否仍然存在。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Luis、
第一条指令是将 CD 插入 PC、但我没有收到带有演示套件的 CD。 我改为转到设备管理器、并尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TPA6140A2 Interface 文件夹更新驱动 程序、其中包括 TIAudioI2C_1F20_8p5.inf 文件。 这是我收到上面的错误消息的时候。
您是否拥有可发送给我的正确驱动程序的 CD,或者您是否可以将我指向联机位置?
对此提供任何帮助都是很好的。
谢谢、
Darrell
Darrell、
我认为该驱动程序包含在 TPA6140A2EVM GUI 中:
http://www.ti.com/lit/zip/sloc138
您能否尝试一下这个旧的 e2e 线程的指示、请这么做?
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/527461/1923294
谢谢你。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
正确、GUI 包含该驱动程序 INF、但当我尝试使用该 INF 更新驱动程序时、我会得到"第三方 INF 不包含数字签名"错误。 我还尝试卸载所有 National Instruments 实例以及 TP6140,然后进行完全重新安装,但结果相同。
我感觉驾驶员需要进行更新、以包括当前版本的车窗的数字签名。 您是否知道驱动程序的更新版本是否存在、或者我们是否需要升级此版本才能更新过时的驱动程序?