请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SRC4193 您好!
我们拥有基于 XMOS 的 USB 音频接口板、该板具有触发器回路功能、然后我们将 I2S 信号发送到采样率转换器、以实现更高的采样率。
那么、在 SRC 之前掩盖是无用的、或者它具有积极的效果来获得更精确的低抖动信号性能? 如果这完全没用、我们将重新设计电路板、而不重新计时。
是否建议在 SRC 后重新计时?
提前感谢...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们拥有基于 XMOS 的 USB 音频接口板、该板具有触发器回路功能、然后我们将 I2S 信号发送到采样率转换器、以实现更高的采样率。
那么、在 SRC 之前掩盖是无用的、或者它具有积极的效果来获得更精确的低抖动信号性能? 如果这完全没用、我们将重新设计电路板、而不重新计时。
是否建议在 SRC 后重新计时?
提前感谢...