This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:采样率转换器前的时钟恢复

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876988/src4193-reclocking-before-sample-rate-converter

器件型号:SRC4193

您好!  

我们拥有基于 XMOS 的 USB 音频接口板、该板具有触发器回路功能、然后我们将 I2S 信号发送到采样率转换器、以实现更高的采样率。

那么、在 SRC 之前掩盖是无用的、或者它具有积极的效果来获得更精确的低抖动信号性能?  如果这完全没用、我们将重新设计电路板、而不重新计时。

是否建议在 SRC 后重新计时?

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、由于答复延迟、我们正在为您的问题提供解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    有任何有关这方面的新闻吗?

    Thx

    Erkan