This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:哪个数字输入决定 PCM1794采样时序?

Guru**** 2482575 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870402/pcm1794-which-digital-input-decides-pcm1794-sampling-timing

器件型号:PCM1794

尊敬的 TI:

我正在为 DAC 设计评估 PCM1794、为此、我想知道哪个数字输入决定何时采样 PCM1794。 我想它可能是 LRCK 或 SCK,但要以最佳方式减少抖动,最好知道其中的哪一个...  

感谢您在这方面的任何帮助、

Jesper Mønsted í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesper、您好!

    最后、SCK 是最关键的。  SCK 确定过采样输出何时更新、因此减少该线路上的抖动将减少输出上的差异。  也就是说、应避免 LRCK 上的过度抖动。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的反馈。 这正是我需要的信息类型,所以很感激。

    BTW 我已经对 PCM1794进行了一些测量、我目前正在考虑这一点。 这也可能意味着我可能会有另外一个问题-我希望这对您来说是可以的... (?)

    谢谢丹麦、

    Jesper Mønsted í a