Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3123D2EVM 尊敬的音频团队:
TPA3123D2EVM 使用适用于 L1和 L2的屏蔽电感器(A7503AY-220m)。 这些已成为 EOL、我的客户正在寻找更换的选项。
这些22uH 电感器是否需要进行屏蔽? 如果是、此应用的优势是什么? 屏蔽是否有助于消除嗡嗡声?
谢谢!
簧片