This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2EVM:是否需要屏蔽式电感器?

Guru**** 2638335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871817/tpa3123d2evm-are-shielded-inductors-required

器件型号:TPA3123D2EVM

尊敬的音频团队:

TPA3123D2EVM 使用适用于 L1和 L2的屏蔽电感器(A7503AY-220m)。 这些已成为 EOL、我的客户正在寻找更换的选项。

这些22uH 电感器是否需要进行屏蔽? 如果是、此应用的优势是什么? 屏蔽是否有助于消除嗡嗡声?

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ReedKacz、

    屏蔽式电感器具有通道间串扰和 EMI 性能优势。 如果这两种性能没有关键要求、则也不应使用屏蔽。

    此致、

    Matthew