主题中讨论的其他器件: NE5534、 OPA1611、 TINA-TI
您好!
请问 PCM1795噪声性能的计算方法是什么、包括 I/V 转换器和低通滤波器?
例如、如果 用 OPA1611替代 NE5534、我想知道如何提高噪声性能、包括 PCM1795噪声。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kato-San、
PCM1795的噪声很难建模、因为除了器件的 SNR 规格外、没有其他规格。
例如、在您共享的电路中、我们应该具有大约4VRMS 的输出。 PDS 中的测量电路稍有不同、但我认为这对我们来说是可以的。
我在设计 PCM DAC 的 I/V 级时的目标是确保运算放大器级的总噪声贡献小于 DAC 信噪比中的噪声值。
PCM1795的 SNR 通常为123dB。 使用4VRMS 作为满量程值、我们可以说、如果:
SNR =×μ^ log (信号/噪声)、然后噪声=信号/(10 μ V (123dB/20))
使用4VRMS 的满量程值、我们可以说运算放大器的总噪声必须小于2.83µVRMS μ V、以防止输出级限制 SNR 性能。
我使用该 TINA 仿真来比较这两者:
e2e.ti.com/.../IV-Noise-Comparison-_2800_211-vs-NE5534_2900_.TSC
使用两个不同的运算放大器、我们可以对噪声进行仿真:
2.8µVRMS 20kHz 带宽下的噪声、我们可以看到 OPA1611较低、但两者仍低于我们的 Δ Σ 限制。
如果您需要有关该模型的更多帮助、请告诉我。
谢谢、
Paul
您好、Kato-San、
您是正确的、该模型似乎不包含1/F 噪声。
输出噪声图基本上是噪声频率 FFT、其中总噪声只是所有噪声的滚动和。
遗憾的是、当您考虑存在的低频范围时、模型未显示1/F 噪声、但您会发现它对总噪声的影响不大。
TI 的精密放大器团队已将他们的许多模型更新为新的 Williams-Green-LIS 模型架构、该架构远优于旧模型。 遗憾的是、NE553x 尚未更新。
谢谢、
Paul