请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 尊敬的 TI 专家:
我们有一款新的汽车产品、将 TPA6304-Q1用作 D 类功率放大器解决方案、但我们发现很难驱动20W-4 Ω 负载、THD+N 约为10%、这将导致芯片处于受保护状态。 我们在芯片上放置了一个大型散热器。 我应该如何解决这个问题? 是否可以通过 I2C 设置保护阈值? 我需要如何设置它? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我们有一款新的汽车产品、将 TPA6304-Q1用作 D 类功率放大器解决方案、但我们发现很难驱动20W-4 Ω 负载、THD+N 约为10%、这将导致芯片处于受保护状态。 我们在芯片上放置了一个大型散热器。 我应该如何解决这个问题? 是否可以通过 I2C 设置保护阈值? 我需要如何设置它? 谢谢!