This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304-Q1输出功率太低

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160181/tpa6304-q1-tpa6304-q1-output-power-is-too-low

器件型号:TPA6304-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们有一款新的汽车产品、将 TPA6304-Q1用作 D 类功率放大器解决方案、但我们发现很难驱动20W-4 Ω 负载、THD+N 约为10%、这将导致芯片处于受保护状态。 我们在芯片上放置了一个大型散热器。 我应该如何解决这个问题? 是否可以通过 I2C 设置保护阈值? 我需要如何设置它? 谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    我有一些问题:

    1. 全功率时 PVDD 电源电压是多少?  在器件附近进行测量。
    2. LC 滤波器上似乎没有接地电容器。  请检查这是否是完整的原理图
    3. 您从 I2C 读回什么保护状态?
    4. 散热器和器件之间是否有任何导热油脂?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    1. PVDD 电压在全功率时约为14.4V。

    2.很抱歉我错了,每个 LC 滤波器上都有一个1uF 和一个10nF 的电容器。

    3.您能不能帮助建议我们应该通过 I2C 读取的寄存器?

    4、是的、有一个热硅脂、如下图所示。

            

    在以全功率运行产品大约10秒后、FAULT 引脚电压降至0V、TPA6304-Q1顶部的温度约为68摄氏度。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger

      从您的图片中可以看到、热感似乎太厚、可能会导致此问题。 当发生故障时、我们可以读取寄存器0x11到0x19的值、以确保仅报告 OT 故障。