https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877645/tpa6120a2-tpa6120-gain-issue
器件型号:TPA6120A2你好。 我正在音频应用中运行 TPSA6120。 我正在寻找增益为2的方法。 我已根据数据表中有关 P11的第10.2节中的图16和图14对其进行了配置。 不幸的是、我看到的是轻微的损耗、而不是任何增益。 我已经尝试了射频的1K、2K 和4K 值。 我已经为 Ri 尝试了50、100、150和1K 值。
无论它在负载下(8欧姆一直到150欧姆) 还是与任何负载完全断开、都会出现增益损耗。 例如、如果我为其馈入1V 信号、则输出大约为0.8伏、而不是我预期看到的2V。 我在这里错过了什么?