This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120增益问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877645/tpa6120a2-tpa6120-gain-issue

器件型号:TPA6120A2

你好。  我正在音频应用中运行 TPSA6120。  我正在寻找增益为2的方法。  我已根据数据表中有关 P11的第10.2节中的图16和图14对其进行了配置。 不幸的是、我看到的是轻微的损耗、而不是任何增益。  我已经尝试了射频的1K、2K 和4K 值。  我已经为 Ri 尝试了50、100、150和1K 值。  

无论它在负载下(8欧姆一直到150欧姆) 还是与任何负载完全断开、都会出现增益损耗。  例如、如果我为其馈入1V 信号、则输出大约为0.8伏、而不是我预期看到的2V。  我在这里错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    请问您能否提供完整的 TPA6120A2原理图部分? 这将有助于更好地处理这个问题。

    此外、您能否提供差分输入和输出的示波器捕获? 1KHz 正弦波可能有用。

    如果您能提供任何其他信息、我们将不胜感激。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Luis。

    这里是输入和输出信号。  这是输入端的1V 1kHz 正弦波。

    以下是输出:

    请给我几分钟、我将上传原理图。  它基本上是我之前发布的数据表中原理图的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。  我已经尝试了从50欧姆输入 R 到1K 输入 R 的一切。  我还尝试了更改反馈电阻器、我使用了1K、2K 和4K。  我还尝试将其作为单端输入运行、方法是从音频路径上断开 R20并将其分流至接地端。  无论我做什么、都不会增加增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    对此有什么想法吗?  我以+/-15Vdc 运行电源。  该问题发生在多个 TPA6120和多个 PCB 上。

    我已经用尽了我可以想到的每一个角度、我似乎无法从这个芯片中获得任何增益。  它在应用中听起来非常出色、但它仍然无法产生足够的音量来满足我们的要求规格。

    我注意到一件事--评估板数据表中有关增益的信息与 TPA6120数据表略有不同。  我根据同相单端输入模式的评估建议配置了芯片。  这样、我在 TPA 的输入端获得所需的2增益、但在输出端没有信号。  同样、这种情况发生在具有多个不同 TPA 芯片的多个不同 PCB 上。

    请告诉我您的想法;如果我们无法解决此问题、我必须继续更改设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉、由于某种原因、我没有收到您回复的通知。

    我看了您在之前的回答中所附的原理图。 但似乎两个输入都连接到同一输入信号。 您是否在输入端测试了差分信号?  

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将使用与运算放大器一起使用的老式电阻隔离技巧。

    我尚未使用平衡(差分)信号进行测试。  但我尝试在单端输入模式下运行它、正如数据表中的图14所示。  请参见随附的示例。

    这种配置没有任何影响-我仍然没有增益。  实际上、我只需完全移除 IC、仍然可以看到完全相同的信号电平。

    很明显、我将引脚1连接到 V-、将引脚3连接到 V+。  引脚2为输出、引脚4为+ IN、引脚5为- IN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    1)

    [引用 user="Matt Newport">此配置没有任何区别-我仍然没有任何收益。  实际上、我只需完全移除 IC、仍然可以看到完全相同的信号电平。

    如果这是指上一个帖子中的图14、则卸下 IC 应不会导致输出端出现信号。  这意味着您的原型中的某个位置会发生短暂的停留。 (这样的事情发生在我身上! )

    2)关于您所附的原理图:正如 Luis 指出的、输入(R18和 R20)连接在一起时、增益/拓扑与图16电路有很大不同。  IOW、苹果与橙子在预期增益方面的对比。

    希望这对您有所帮助。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="David McRell"]如果这是指上一个帖子中的图14、则移除 IC 应该会导致输出中没有信号。  这意味着您的原型中的某个位置会发生短暂的停留。 (这样的事情发生在我身上! :)[/报价]

    感谢您的回复、但它指的是图16。 我的帖子不是很清楚、很抱歉。

    如果我在像图14那样配置 IC 时将其移除、则根本没有输出。

    我仅运行1/2个 IC、另一半未使用、未通电。  根据数据表、这一点无关紧要...对吧?

    这真的让我感到沮丧。  我已经在我能想到的每个方面倾倒了:PCB 短路、实际上没有连接的迹线等   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Matt Newport">我只运行1/2个 IC、另一半未使用且未通电。  根据数据表、这一点无关紧要...应该是吗?

    根据数据表、...

    "11.1独立电源
    TPA6120A2包含两个独立的高保真放大器。 每个放大器都有自己的电压电源、
    允许用户关闭其中一个放大器、从而节省功耗、减少产生的热量并降低功耗
    串扰。"

    因此,我同意这一点不重要。

    回到图16和您发布的原理图... 图16!=您的原理图。

    图14配置是否适合您? (即使仅用于故障排除目的?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种配置都不适用于我。  我配置增益为2、但它们都提供了完全相同的<1输出。  无论它处于负载下还是从负载断开、都会发生这种情况。  约为80欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David McRell"]

    图14配置是否适合您? (即使仅用于故障排除目的?)

    [/报价]

    两种配置都不起作用。  我的意思是,在任何情况下,我都不能获得2的收益。  我只会看到增益小于1。  这跨越了10多个不同的电路板和多个 IC。  

    此时、我确信芯片实际上不会执行任何操作、音频只是通过输入/反馈电阻器。  加电时芯片不会出现的原因是什么? 比如会导致故障或关断的某种情况?

    我只是想涵盖我能想到的每一个基础。  我在引脚1处测量-16、在引脚3处测量+16.5、因此不超过33V 的最大额定电压。  输入为引脚4和5、输出连接到引脚2。  我在每个引脚及其各自的电阻器或电源连接之间都有导通性。  没有短路或直流偏移。  我已经详细介绍了我可以想到的每一个细节。

    如果需要、我很高兴发布电路板布局图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Matt Newport"]我在引脚1测量-16、在引脚3测量+16.5、因此我不超过33V 的最大额定电压。

    根据其他所有因素、这可能是根本问题。   在器件的绝对最大额定值下、-16和+16.5仅为0.5V。  如果打开引脚1或3的电源有任何过冲、TPA6120可能会超过其绝对最大值、从而使放大器无法正常工作。

    我建议将电源轨电压设置为不超过±15V (根据 TI 的建议)、更换其中一个电路板上的 TPA6120、然后为 TPA6120供电。  只是为了位于安全侧、为了进行故障排除、将电源轨电压设置为低得多的电压、如±10V、然后进行测试。

    如果您的设计需要16V 电压轨而不是15V 电压轨、您可能需要重新考虑放大器。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我测量的电源轨没有过冲。  

    我将尝试更换该部件、并从+/-12供电以查看发生了什么情况。  我将在这里发布结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是原因。 使用+/-12v 可为我提供应用所需的增益、因此我假设我每次加电时都会吹掉芯片。

    这对器件造成了损坏、我对此感到非常惊讶。  在我的情况下、任何电源轨上都没有过冲、至少没有我测量过的过冲。 您可能会考虑将数据表更改为最大30V、而不是最大33。