您好!
我的客户理解 SAP 控制寄存器的如下内容、但您是否会就这些问题给我提供您的意见?
问题
他们了解 SAP 控制寄存器0x03[7:6]可配置 MCLK 的分频比、但在44.1kHz 或48kHz 时的分频比也是相同的。 因此、如果 fs=48kHz、即使0x03[7:6]=0x00 (44.1kHz 配置)、TAS6424-Q1也能正常工作。 他们的理解是否正确?
2.如果0x03[7:6]=0x00、但实际 fs=48kHz、TAS6424-Q1是否会有任何问题? 当 fs=48kHz 为0x03[7:6]=0x01时、他们知道正确的配置。
此致、
川崎市