This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:SAP 控制寄存器0x03[7:6]配置

Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889145/tas6424-q1-sap-control-register-0x03-7-6-configuration

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

我的客户理解 SAP 控制寄存器的如下内容、但您是否会就这些问题给我提供您的意见?

问题

他们了解 SAP 控制寄存器0x03[7:6]可配置 MCLK 的分频比、但在44.1kHz 或48kHz 时的分频比也是相同的。  因此、如果 fs=48kHz、即使0x03[7:6]=0x00 (44.1kHz 配置)、TAS6424-Q1也能正常工作。  他们的理解是否正确?

2.如果0x03[7:6]=0x00、但实际 fs=48kHz、TAS6424-Q1是否会有任何问题?  当 fs=48kHz 为0x03[7:6]=0x01时、他们知道正确的配置。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    他们了解 SAP 控制寄存器0x03[7:6]可配置 MCLK 的分频比、但在44.1kHz 或48kHz 时的分频比也是相同的。  因此、如果 fs=48kHz、即使0x03[7:6]=0x00 (44.1kHz 配置)、TAS6424-Q1也能正常工作。  他们的理解是否正确?

    它不是 MCLK 的分频比、而是 FSYNC 的频率、该频率应与音频 FSYNC 频率匹配。  

    0x00适用于44.1kHz 和48kHz、原因是该 FSYNC 频率检测存在一定的容差、如果我们将其设置为44.1kHz、则使用48kHz 不会触发故障检测。

    2.如果0x03[7:6]=0x00、但实际 fs=48kHz、TAS6424-Q1是否会有任何问题?  当 fs=48kHz 为0x03[7:6]=0x01时、他们知道正确的配置。

    建议将其设置为与输入音频 FSYNC 频率相匹配的正确设置。

    迪伦