This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:采用 PBTL 模式且具有 TAS5760xx EVM 的单声道扬声器的连接图

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, PUREPATH-CMBEVM, CC1310, TAS5760XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888274/tas5760m-connection-diagram-for-mono-speaker-with-tas5760xx-evm-in-pbtl-mode

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVMCC1310TAS5760XXEVM

你好。

我是音频领域的新手、如果我说的话、请原谅我。

我刚刚购买了 TAS5760xx EVM 和 PurePath-CMBEVM、以测试 TAS5760M 在 PBTL 模式下的功能并了解如何通过 CC1310 Launchpad 使用。

我这么做是因为在产品网页上、它说:"TAS5760xxEVM 既可以在立体声 BTL 模式下运行、也可以在单声道 PBTL 模式下运行。"

但在阅读 TAS5760xx EVM 用户指南 (slou371a)后、我没有看到要在 PBTL 中配置 EVM 的任何内容。

我在 e2e 论坛中搜索并找到了两个我认为可以帮助的主题:

TAS5760M:如何在 PBTL 中进行配置、这说明了在 PTBL 中设置 EVM 的过程、但仅在理论上如此。 它讨论了如何将扬声器连接更改为 PBTL 连接。 什么是 PBTL 连接?

查看 TAS5760M 数据表(SLOS772F)中的立体声 BTL 和单声道 PBTL 中的 TAS5760xx EVM_RevD -原理图和应用原理图、我看到 EVM 板中的扬声器输出配置为立体声 BTL 应用。

我在单声道 PBTL 与立体声 BTL 中看到的主要区别是:

 - SPK_OUTA+和 SPK_OUTA 短接

 - SPK_OUTB+和 SPK_OUTB-短接

 -单声道扬声器通过 LP 滤波器连接到 SPK_outa (+/-)和 SPK_OUTB (+/-)(多亏 了另一个线程 、我发现了正确的极性)

那么、PBTL 连接又是什么? 将单声道扬声器连接到 EVM 的 OUTB+和 OUTA-? 物理短路(SPK_OUTA+/ SPK_OUTA-)和(SPK_OUTB+/ SPK_OUTB-)的需求如何?

我在 另一个线程中有另一个线索 、其中说(在 TAS5760M 数据表的某些旧版本中)、可以在 LP 滤波器之后短接(SPK_outA+/ SPK_outA-)和(SPK_OUTB+/ SPK_OUTB-)以实现 PBTL 模式。

那么、再说一次、什么是 PBTL 连接? 短接 EVM 的(OUTA+/ OUTA-)和(OUTB+/ OUTB-)输出、然后将单声道扬声器连接到它们?

最后、在 TAS5760 评估板线程中、它被询问的问题非常相似、但我不理解答案。 据说在 EVM 中、除了焊接导线之外、在 LP 滤波器之前不会发生短路(SPK_OUTA+/ SPK_OUTA-)和短路(SPK_OUTB+/ SPK_OUTB-)! 这是 EVM 为单声道 PBTL 模式准备的方式吗??? 最后一个问题谈到了将 EVM 的(OUTA+/ OUTA-)和(OUTB+/ OUTB-)输出短接的可能性、但没有人明确回答。

读数之后、我认为可以在 LP 滤波器之前或之后实现 PBTL 短接、但我希望有人明确告诉我、请。 我想知道以某种方式执行此操作与以其他方式执行此操作(如果有)之间的区别(缺点/优点)(LP 滤波器的 L-C 组件更少)是什么。

真诚地说、我不理解为什么在 TAS5760xx EVM 用户指南中没有对这个基本主题进行充分的处理和解释。 对于像我这样开始使用音频应用的用户、我们将不胜感激、因为我们不必花这么多小时进行调查。

非常感谢。

此致、

Juan Pablo Novo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan Pablo、  

    欢迎使用音频! 我建议您进行大量研究! 让我看看我是否可以为您直接设置一些东西、以避免混淆。  

    并联桥接式负载(PBTL)可以位于 LC 滤波器之前或之后。 某些器件仅支持后置滤波器 PBTL、但仔细检查 TAS5760M 数据表后、也支持预滤波器。  

    如果您希望在 BTL 配置下使用 TAS5760xxEVM、请将 OUTA 连接到一个扬声器、将 OUTB 连接到另一个扬声器、每个扬声器都具有相应的极性(如数据表第57页所示)。

    如果您希望在预滤波器 PBTL 配置中使用 TAS5760xxEVM、则必须在 L1和 L2的引脚1之间焊接一根导线、并在 L3和 L4的引脚1之间焊接另一根导线。 然后将 OUTA 连接到扬声器的一个极性、将 OUTB 连接到扬声器的另一个极性。  

    如果要在后置滤波器 PBTL 配置中使用 TAS5760xxEVM、则必须将 OUTA 连接到扬声器的一个极性、将 OUTB 连接到另一个极性。  

    如果您需要进一步澄清(更多图片等)、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina。

    仅为了澄清最后一个案例:

    "如果您希望在 后置滤波器 PBTL 配置中使用 TAS5760xxEVM、则必须将 OUTA 连接到扬声器的一个极性、将 OUTB 连接到另一个极性。"

    您是说我必须短接(outa+/outa-)和(OUTB+/ OUTB-)、然后将短接(outa+/ outa-)连接到扬声器的一个极性、将短接(OUTB+/ OUTB-)连接到另一个极性、对吧?

    感谢您的欢迎和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、  

    是的、这就是我的意思。 OUT+和 OUT -之间的短路可能发生在连接器上。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina。

    我的另一个问题是:"我想知道以某种方式执行此操作与以其他方式执行此操作(如果有)之间有何差异(缺点/优点)(Lp 滤波器的 L-C 组件更少)。"

    预滤波器 PBTL 和后滤波器 PBTL 之间是否有任何优点/缺点? 为我自己的设计选择一个选项。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、  

    根据我的理解、后置滤波器 PBTL 意味着更可靠、这就是我们的一些器件仅支持此类连接的原因。 OUT+和 OUT-之间的开关偏移在后置滤波器 PBTL 中被滤除、这使得应用不太可能遇到问题、尤其是在更高的功率(这是单声道 PBTL 中的运行点)中。  

    话虽如此、该器件在数据表中清晰地显示了预滤波器 PBTL、因此它看起来很可靠。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina。

    非常感谢您的所有回答和建议。

    请考虑更新具有 PTBL 设置的 TAS5760xxEVM 用户指南。 我认为这对很多人都是有用的。

    此致、

    Juan Pablo Novo